请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMP112、 TMP116、 LMT01、 TMP107您好!
我正在建造一个牙科温度传感器、作为我的研究(原型)的一部分。 我想使用 Raspberry PI 来记录读数。
应用:测量齿和钳口的温度
温度范围:0-100 C
精度:0.1-0.5 C
灵敏度:~0.1 C
有人能建议我使用温度传感器吗?
您是否推荐使用模拟 传感器或数字传感器?
提前感谢您
最棒的
Srijith