This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于测量牙科温度的理想温度传感器/探针

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP116, LMT01, TMP107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617210/ideal-temperature-sensor-probe-for-measuring-dental-temperature

主题中讨论的其他器件:TMP112TMP116LMT01TMP107

您好!

我正在建造一个牙科温度传感器、作为我的研究(原型)的一部分。 我想使用 Raspberry PI 来记录读数。  

应用:测量齿和钳口的温度

温度范围:0-100 C

精度:0.1-0.5 C

灵敏度:~0.1 C

有人能建议我使用温度传感器吗?

您是否推荐使用模拟 传感器或数字传感器?

提前感谢您

最棒的
Srijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请从温度 IC 常见问题解答帖子开始,链接如下。 如果成本不是问题,最巧妙的解决方案(MCU 内部没有 ADC 和电压温度计算)是使用 I2C 端口的数字温度传感器。 TMP112和 TMP116是推荐使用的器件、后者的精度更高。

    e2e.ti.com/.../594242
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srijith、

    我建议使用数字传感器、因为系统精度得到了保证。 TMP116是一个很好的起点。 它在您的工作范围内具有+/-0.25C 误差。 它采用小型 WSON (6引脚)封装。

    您还应查看 LMT01。 它只需要2根导线。 TMP107需要3根导线。 另请搜索与测量体温/皮肤温度相关的 TI 文档、以获得进一步指导。

    www.ti.com/.../technicaldocuments
    www.ti.com/.../tiduay7.pdf

    开尔文