主题中讨论的其他器件: IWR1443
您好!
在 IWR1443BOOST_revA_Schematics 中、保留引脚的引脚编号是多少(请参阅随附的图片)。 我们在数据表中找到9个保留引脚。
提前感谢、
Christophe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 IWR1443BOOST_revA_Schematics 中、保留引脚的引脚编号是多少(请参阅随附的图片)。 我们在数据表中找到9个保留引脚。
提前感谢、
Christophe
e2e.ti.com/.../AR1443EVM_2D00_010_5F00_schematics_5F00_revML1216.pdfparingIWR1443 EVM 原理图和新发布的 IWR1443修订版 A 数据表
原理图中的引脚 IWR1443BOOST REVA、原理图中的引脚 IWR1443 EVM 010、数据表中的引脚 IWR1443修订版 A 图4-1、注释
sht3、 B1、 B1上无引脚-保留、 保留引脚 FM_CW_SYNCIN1 (不用于 IWR1443)应为 GND
sht3、 B15、 B15上无引脚-保留 、保留引脚 FM_CW_SYNCIN2 (不用于 IWR1443)应为 GND
sht3、 D1、 D1上无引脚-保留、 保留引脚 FM_CW_CLKOUT (不用于 IWR1443)无连接
sht3、 D15、 D15上无引脚-保留 、保留引脚 FM_CW_SYNCOUT (不用于 IWR1443)无连接
sht3、 G13、 G13上无引脚-被保留、 连接至 GND 或通过电阻器拉至 GND - Vpp 仅用于1.8V 安全部件、不用于 IWR1443
sht3、 P4、 P4上无引脚-保留、I2C_SCL 请参阅 EVM- PMIC 控制上使用的引脚多路复用器
sht3、 R3、 R3上无引脚-保留、I2C_SDA 请参见 EVM- PMIC 控制上使用的引脚多路复用器
EVM 中使用的 SHt3、R4、R4 -保留、MSS_UARTA_TX - MSS Logger 上没有引脚
EVM 中使用的 SHt3、R5、R5 -保留、BSS_UART_TX - BSS Logger 上无引脚
我还包含了旧的 EVM 原理图。
此致、
Joe Quintal
e2e.ti.com/.../AR1443EVM_2D00_010_5F00_schematics_5F00_revML1216.pdf