This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:保留引脚编号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617152/iwr1443boost-reserved-pin-number

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

您好!

在 IWR1443BOOST_revA_Schematics 中、保留引脚的引脚编号是多少(请参阅随附的图片)。 我们在数据表中找到9个保留引脚。

提前感谢、

Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AR1443EVM_2D00_010_5F00_schematics_5F00_revML1216.pdfparingIWR1443 EVM 原理图和新发布的 IWR1443修订版 A 数据表

    原理图中的引脚 IWR1443BOOST REVA、原理图中的引脚 IWR1443 EVM 010、数据表中的引脚 IWR1443修订版 A 图4-1、注释

    sht3、   B1、 B1上无引脚-保留、 保留引脚 FM_CW_SYNCIN1 (不用于 IWR1443)应为 GND

    sht3、  B15、 B15上无引脚-保留 、保留引脚 FM_CW_SYNCIN2 (不用于 IWR1443)应为 GND

    sht3、   D1、 D1上无引脚-保留、 保留引脚 FM_CW_CLKOUT (不用于 IWR1443)无连接

    sht3、  D15、 D15上无引脚-保留 、保留引脚 FM_CW_SYNCOUT (不用于 IWR1443)无连接

    sht3、 G13、 G13上无引脚-被保留、 连接至 GND 或通过电阻器拉至 GND - Vpp 仅用于1.8V 安全部件、不用于 IWR1443

    sht3、   P4、 P4上无引脚-保留、I2C_SCL 请参阅 EVM- PMIC 控制上使用的引脚多路复用器

    sht3、   R3、 R3上无引脚-保留、I2C_SDA 请参见 EVM- PMIC 控制上使用的引脚多路复用器

         EVM 中使用的 SHt3、R4、R4 -保留、MSS_UARTA_TX - MSS Logger 上没有引脚

        EVM 中使用的 SHt3、R5、R5 -保留、BSS_UART_TX - BSS Logger 上无引脚

    我还包含了旧的 EVM 原理图。

    此致、

    Joe Quintal

    e2e.ti.com/.../AR1443EVM_2D00_010_5F00_schematics_5F00_revML1216.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    这绝对可以回答我的问题!

    Christophe