大家好、
客户正在使用 IWR1642BOOST。 他指的是4。 4. 2. 设置编译环境--4. 4. 2. 1. Windows for SDK_User's Guide。
他在 PC 上使用"cmd"命令。 但他发生了一个错误。 请检查附件。
问题1:对于 4. 2.设置编译环境--4. 4. 2. 1. Windows,setenv_tools.bat 在哪里 ?
它不在<mmwave_sdk_ 中 安装路径>\packages/scripts\windows 文件夹。我找不到它。
Q2:客户使用 PC 上的"cmd"命令运行。 他是对的吗?
问题3:如何解决客户的问题? 如何完成 4. 2. 1. Windows 步骤?
最近、当许多客户构建 环境时、他们会出现上述问题。 他们更希望我们可以提供一些图形
了解。
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师