This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:设置 IWR1642BOOST 的构建环境时出错

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617016/iwr1642boost-setting-up-build-environment-has-the-error-for-iwr1642boost

器件型号:IWR1642BOOST

大家好、

客户正在使用 IWR1642BOOST。 他指的是4。 4. 2. 设置编译环境--4. 4. 2. 1. Windows for SDK_User's Guide。

他在 PC 上使用"cmd"命令。 但他发生了一个错误。 请检查附件。

问题1:对于   4. 2.设置编译环境--4. 4. 2. 1. Windows,setenv_tools.bat 在哪里 ?

它不在<mmwave_sdk_ 中 安装路径>\packages/scripts\windows 文件夹。我找不到它。

Q2:客户使用  PC 上的"cmd"命令运行。 他是对的吗?

问题3:如何解决客户的问题? 如何完成  4. 2. 1. Windows 步骤?

最近、当许多客户构建 环境时、他们会出现上述问题。 他们更希望我们可以提供一些图形  

了解。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    请让您的客户在 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/scripts\windows 中创建一个名为 setenv_tools.bat 的文件。 然后复制示例 setenv_toos.bat 中的内容。 4. 2. 1.将 Windows 添加到文件中。 然后根据客户的真实环境更改文件中的路径。 然后在 DOS 控制台中、只需运行"setenv_tool.bat"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    请尝试 Chris 提到的内容。
    如果问题仍然存在、请记录显示错误的文件。


    此外、还有一种编译的替代方法、此 TT 中提到了这种方法:
    e2e.ti.com/.../2272200



    谢谢、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 和 Vaibhav、您好!

    我已经做了一个测试。 但我仍然无法理解。  

    问题1:"然后根据客户的真实环境更改文件中的路径。"

    您会详细解释一下吗? 文件的哪个路径?

    问题2:"然后在 DOS 控制台中、只需运行"setenv_tool.bat"。"

    我已在  MMWAVE_SDK_中创建 setenv_tools.bat 文件 在我的 PC 上安装 path>\packages/scripts\windows 文件夹。

    然后在 DOS 控制台中使用 cmd 命令。 但我不知道如何实现 Chris 显示的屏幕截图。  

    我的 DOS 控制台屏幕截图位于附件中。 您能告诉我如何 实现 Chris 显示的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    请在 DOS 控制台中运行"cd C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/scripts\windows"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mickey Zhang "]

    问题1:"然后根据客户的真实环境更改文件中的路径。"

    您会详细解释一下吗? 文件的哪个路径?

    [/报价]

    setenv_tool.bat 文件中的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    好的。 我有测试。 没关系。 感谢你的帮助。