This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 感应解决方案软件 GUI 无法识别 LDC1101EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616522/ldc1101evm-not-recognised-by-sensing-solutions-software-gui

主题中讨论的其他器件:LDC1101EVMLDC1101

您好!

我在 Windows 7 - 64位系统上运行解决方案软件 GUI v1.9.2。

  1. 将 LDC1101EVM-Board 连接到我的系统时、EVM 板上的绿色 LED 会亮起、但不会发生任何情况。 GUI 显示在左下角的"未连接"
  2. 将 LDC1000EVM-Board 连接到我的系统时、可识别该板、一切正常。

在案例2中、我的 Windows 系统的 Devicemanager 在 COM 端口显示 EVM、而在案例1 (连接 LDC1101EVM 时)不显示。

我需要附加的设备驱动程序还是有问题?

谢谢、

弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感应解决 方案 EVM GUI 尚不完全支持 LDC1101EVM、您需要安装基于 LabVIEW 的 GUI 才能开始使用 LDC1101EVM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    我已经安装了这个基于 LabVIEW 的 GUI。

    按照您的建议、我卸载了两个 GUI 版本并重新安装了基于 LabVIEW 的 GUI、但没有成功。

    主板指示灯呈绿色亮起、但在我的 Windows 系统的设备管理器中、主板仍然没有条目。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    对于您所面临的不便、我深表歉意、此安装通常很简单。 如果您能够进入设备管理器并扫描硬件更改、我还会尝试在您的计算机上使用不同的 USB 端口来查看设备是否被识别。 如果 USB 设备被识别、但在 COM 端口下未显示为 EVM、则表明缺少驱动程序。 驱动程序的副本可在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\LDC1101 EVM GUI 或 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2下找到
    如果计算机无法识别新的 USB 设备或标有 EVM 的 COM 端口、则 EVM 可能无法正常工作。 如果确实如此、我们可以与您合作、为您提供更换模块。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    给您带来的不便、我深表歉意。 问题的根本原因是 USB 电缆故障。 我更换 了电缆、一切 正常。

    非常感谢您在本例中的支持。

    此致

    弗兰克

    P.S. 请看下面我正在等待您回答的主题:

    ldc1614预热/漂移?