请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LDC1101EVM、 LDC1101您好!
我在 Windows 7 - 64位系统上运行解决方案软件 GUI v1.9.2。
- 将 LDC1101EVM-Board 连接到我的系统时、EVM 板上的绿色 LED 会亮起、但不会发生任何情况。 GUI 显示在左下角的"未连接"
- 将 LDC1000EVM-Board 连接到我的系统时、可识别该板、一切正常。
在案例2中、我的 Windows 系统的 Devicemanager 在 COM 端口显示 EVM、而在案例1 (连接 LDC1101EVM 时)不显示。
我需要附加的设备驱动程序还是有问题?
谢谢、
弗兰克