请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
在用户指南中、显示"config file performs ROM-RAM swap POST firmware download (配置文件执行 ROM-RAM 交换后固件下载)"。 您能更详细地解释一下此文件的用途吗? 此文件是如何生成的?
谢谢、
Faiz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在用户指南中、显示"config file performs ROM-RAM swap POST firmware download (配置文件执行 ROM-RAM 交换后固件下载)"。 您能更详细地解释一下此文件的用途吗? 此文件是如何生成的?
谢谢、
Faiz