This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:RadarStudio 中 Config 文件的用途

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616912/awr1642-purpose-of-config-file-in-radarstudio

器件型号:AWR1642

您好!

在用户指南中、显示"config file performs ROM-RAM swap POST firmware download (配置文件执行 ROM-RAM 交换后固件下载)"。  您能更详细地解释一下此文件的用途吗?  此文件是如何生成的?

谢谢、

Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    在预量产器件中、我们将固件加载到 RAM 中、然后从 RAM 中执行固件。 但在最终生产部分,固件将是 ROM 的一部分,这是默认的。 该文件只是将此预量产器件的执行更改为 RAM。

    此致、
    Vivek