主题中讨论的其他器件:IWR1443、 AWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我知道液位传感演示是为 IWR1443制作的、但它也可以用于 AWR1443吗? 这两款器件在功能和设计上当然都非常相似? 我已经尝试运行它、但即使所有闪存都正确、并且 CCS 中的所有内容都构建良好、我也无法在串行终端获得任何输出。 如有任何建议,请提出。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我知道液位传感演示是为 IWR1443制作的、但它也可以用于 AWR1443吗? 这两款器件在功能和设计上当然都非常相似? 我已经尝试运行它、但即使所有闪存都正确、并且 CCS 中的所有内容都构建良好、我也无法在串行终端获得任何输出。 如有任何建议,请提出。
谢谢
是的、演示应该在任一个上运行、但未使用1443的 UART。 它通过 SPI 将测量数据发送到 MSP432、而 MSP432将测量数据发送到 UART。 此外、所提供的可执行文件在构建时启用了"报告时序"#defines、这要求将电阻器 R102添加到 EVM 中。 如果您使用 CCS 调试映像刷写 EVM、然后从 CCS 调试器加载 IWR1443映像、则可以避免所有 MSP432/电阻器问题。
Dave
您好 db_Woodall、
感谢您的所有帮助、但正如 pdf 中所述、将 MSP432连接到 AWR1443后、我使用 XDS110探针为 MSP432创建了目标配置文件。 但是、在启动文件并尝试加载文件后、我收到错误消息:
Cortex_M4_0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x3090001)器件锁定在硬件故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.48.0)
我不确定我的器件为什么这么做。
谢谢
如果您在未定义 REPORT_IR14_TIME_measurements #defed 的情况下重建并重新刷新*两个*项目(IWR1443和 MSP432), 则可以在连接两个板的情况下运行,但 MSP432将无法控制 IWR1443的功率(这是在未安装额外电阻器的情况下进行的)。 这意味着、当您将5V 电源插头连接到 IWR1443时、它将立即启动、进行测量并将测量结果发送到 SPI。 如果随后在 MSP432的 UART 终端上点击"s"、通常可以获取等待的 SPI 数据(假设 MSP432已连接到 PC 且 UART 终端已启动)。 它不是很漂亮、但它应该能正常工作。