This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:液位感应/功耗优化演示是否与 AWR1443配合使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616218/ccs-awr1443boost-whether-the-level-sensing-power-optimization-demo-works-with-the-awr1443

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我知道液位传感演示是为 IWR1443制作的、但它也可以用于 AWR1443吗? 这两款器件在功能和设计上当然都非常相似? 我已经尝试运行它、但即使所有闪存都正确、并且 CCS 中的所有内容都构建良好、我也无法在串行终端获得任何输出。 如有任何建议,请提出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、

    这两个器件之间存在接口级差异。 但是、从演示的角度来看、您提到这两者应该是兼容的、并且您应该能够使用相同的。

    此演示预计数据将通过 SPI 端口发送到 MSP430板。 此处未使用 UART 端口。
    此外、需要进行板级更改才能使该演示正常工作。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    感谢您的快速响应、但演示 pdf 显示正在使用 UART。 这是错误吗?

    谢谢

    Saad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、演示应该在任一个上运行、但未使用1443的 UART。  它通过 SPI 将测量数据发送到 MSP432、而 MSP432将测量数据发送到 UART。  此外、所提供的可执行文件在构建时启用了"报告时序"#defines、这要求将电阻器 R102添加到 EVM 中。  如果您使用 CCS 调试映像刷写 EVM、然后从 CCS 调试器加载 IWR1443映像、则可以避免所有 MSP432/电阻器问题。

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CCS 调试映像是否意味着通过构建 IWR1443工程生成的映像? 正如 pdf 所说的那样、我从我的工作区刷写了 level_sense_demo.bin 文件、然后加载了该映像。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、请阅读毫米波 SDK 用户指南(位于 SDK 的/docs 文件夹中)的第3.3.2节。 与 BSS 固件一起、您将为 MSS (xwr14xx_ccsdebug_msbin)刷写一个特殊映像、该映像允许电路板以允许您启动 CCS 调试器并加载和运行应用映像(如 level_sense_demo.xer4f)的方式启动。 设计指南中的说明用于将电平检测演示.bin 刷写到 MSS 中、但这假设硬件已按照所述进行设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 db_Woodall、

    感谢您的所有帮助、但正如 pdf 中所述、将 MSP432连接到 AWR1443后、我使用 XDS110探针为 MSP432创建了目标配置文件。 但是、在启动文件并尝试加载文件后、我收到错误消息:

    Cortex_M4_0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x3090001)器件锁定在硬件故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.48.0)

    我不确定我的器件为什么这么做。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两点需要注意:

    1) 1)确保 SOP0上有跳线、SOP2上*不*。

    2) 2)确保 MSP432未连接到 IWR1443。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是应该为 LEVEL_SENSE_DEMO 或 MSP_LEVEL_SENSE_DEMO 进行目标配置。 有两个项目、因此有点令人困惑。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、不用担心、我已经解决了。 我为 msp432创建了一个配置文件、因为它是使用 USB 连接到 PC 的配置文件。 感谢您的帮助 db_Woodall
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、最后一个问题。

    这是我采取的步骤:

    1)使用 MSS 和 radarss 文件的(xwr14xx_ccsdebug_mss.bin)文件刷写了 awr1443。
    2)使用目标配置文件在我的 MSP432n 上加载 MSP_level_sense
    3) 3)连接的 AWR1443、没有 USB 连接且仅连接电源插孔
    4)打开串行终端并在串行上显示信息、但无法使用"单次测量"命令

    请提供任何帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用 USB 连接将 AWR1443连接到 CCS 调试器。 执行此操作时、本身没有命令(连接到 MSP432时会得到什么)。 您只需将 EVM 指向某个位置、然后按下 CCS 调试器上的播放图标。 代码应在 while (1)循环中结束。 向上滚动一点、将鼠标悬停在"chirp_data"上。 这是前3个测量值在通过 SPI 发送到 MSP432之前的存储位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、谢谢您的讲解。 这是否意味着我在不进行必要的硬件更改的情况下无法使用 MSP432及其 SPI 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在定义 REPORT_IR14_TIME_measurements #defed 的情况下重建并重新刷新*两个*项目(IWR1443和 MSP432), 则可以在连接两个板的情况下运行,但 MSP432将无法控制 IWR1443的功率(这是在未安装额外电阻器的情况下进行的)。  这意味着、当您将5V 电源插头连接到 IWR1443时、它将立即启动、进行测量并将测量结果发送到 SPI。  如果随后在 MSP432的 UART 终端上点击"s"、通常可以获取等待的 SPI 数据(假设 MSP432已连接到 PC 且 UART 终端已启动)。  它不是很漂亮、但它应该能正常工作。