This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:引脚 B15和 B1上的 AWR1243阻抗和功率信息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616542/awr1243-awr1243-impedance-and-power-info-on-pins-b15-and-b1

器件型号:AWR1243

团队、

我的客户正在进行 AWR1243设计、需要帮助回答一些问题:

我们将使用引脚 B15 AWR1243设计(FM_CW_CLKOUT)和 B1 (FM_CW_SYNCIN1)。  我们有以下问题。

 1. B1所需的输入功率范围(最小值和最大值)是多少?

B15的标称功率输出是多少?

B15和 B1的输入阻抗是多少?  

4) OR/和提供与外部传输线路阻抗匹配的参考设计。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、
    我假设您正在尝试将级联配置与 AWR1243结合使用。
    CW_SYNCIN 引脚预计20GHz 信号的电平约为0dBm。 CW_CLKOUT 引脚以~6DBM 电平输出20GHz 时钟。
    阻抗为50欧姆、也需要在 PCB 上继续。

    此致、
    Vivek