请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 团队、
我的客户正在进行 AWR1243设计、需要帮助回答一些问题:
我们将使用引脚 B15 AWR1243设计(FM_CW_CLKOUT)和 B1 (FM_CW_SYNCIN1)。 我们有以下问题。
1. B1所需的输入功率范围(最小值和最大值)是多少?
B15的标称功率输出是多少?
B15和 B1的输入阻抗是多少?
4) OR/和提供与外部传输线路阻抗匹配的参考设计。
谢谢
Viktorija