我们从 IWR1443BOOST 捕获原始数据并保存为 TI 数据(复杂数据)、TI 数据(真实数据)、有人可以帮助我们了解数据格式? 例如、什么是 FFT I 和 FFT Q 或仅 FFT Magnitude / Phase 或 Magnitude、什么是 FFT bin 等
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们从 IWR1443BOOST 捕获原始数据并保存为 TI 数据(复杂数据)、TI 数据(真实数据)、有人可以帮助我们了解数据格式? 例如、什么是 FFT I 和 FFT Q 或仅 FFT Magnitude / Phase 或 Magnitude、什么是 FFT bin 等
谢谢、
您好!
有关 ADC 缓冲器中累积的 IWR/AWR14xx 数据格式、请检查:
AWR1xxx 数据路径编程人员指南中的2.1.2.1交错模式(AWR12xx/AWR14xx 模式)部分
根据配置器件时所选 ADC 数据的格式、数据为实数或复数(IQ)格式。
如果您使用捕获演示来获取此数据、则这应该是发送到器件的调用命令的一部分。 请查看毫米波 SDK 用户指南以了解"ADC buf Cfg"参数。
接收器数量和每个接收器的样本数量也将基于调用器件时发送到传感器的配置。
当收集原始数据时、它将对应于瞬时 IF 信号的采样值、因此其中不会有任何 FFT 特定信息。 尝试理解问题中提到的 FFT 特定术语的上下文。
谢谢、
Vaibhav
e2e.ti.com/.../demoDataCFG2a.datFor对于复数(IQ)格式、我知道什么是 I、哪个是 Q? 对于真实数据、数据意味着什么? 它是否意味着"仅幅度? 请参阅随附的 IWR1443BOOST 的复杂数据、您知道这意味着什么吗? 如何读取此数据文件? IWR1443BOOST 的侧面是 FFT 加速器、器件发送1D/2D FFT 数据、您如何解释?