This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:profileCfg of Capture Demo 和 level_sense_demo 中的 ADC 样本数量?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616579/iwr1443boost-num-of-adc-samples-in-profilecfg-of-capture-demo-and-level_sense_demo

器件型号:IWR1443BOOST

我能够从 IWR1443BOOST 中提取原始数据、但我必须使用"ADC 采样数"作为2的幂、例如256、512、 "level_sense_demo""中"ADC 采样数"和"profileCfg"中的"ADC 采样数"有何不同? 在"level_sense_demo"" common.h" CFG2 num_adc_samples=975中、如果我在 profileCfg 中为 num_adc_sample 使用975、我会得到错误-1、有人知道发生了什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于后续操作、将 num_adc_sample 设置985即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难用所提供的信息回答您的问题。 您正在做什么或看什么不清楚、因为两个演示中都没有 common.h。 或误差-1的来源。 如果我不得不猜测、我会说 num_adc_samples 在两个演示中可能具有不同的限制、或者线性调频脉冲配置的其余部分与975不兼容、并且会引发错误。 您是否检查了导致错误的线性调频脉冲配置或演示代码、以查看是否为您提供了提示?