请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 我能够从 IWR1443BOOST 中提取原始数据、但我必须使用"ADC 采样数"作为2的幂、例如256、512、 "level_sense_demo""中"ADC 采样数"和"profileCfg"中的"ADC 采样数"有何不同? 在"level_sense_demo"" common.h" CFG2 num_adc_samples=975中、如果我在 profileCfg 中为 num_adc_sample 使用975、我会得到错误-1、有人知道发生了什么情况?
谢谢