请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5013-Q1 您好!
关于 DRV5013-Q1上的反向电流、我的客户提出了一个问题。
(问题)
您能否将反向电源条件下的反向电流描述为电气特性?
我知道在-22V (?)时最大电流为100mA 绝对最大额定值。
由于保持数据表规格、它们应该将多少反向电流视为容差?
此致、
Tao2199
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于 DRV5013-Q1上的反向电流、我的客户提出了一个问题。
(问题)
您能否将反向电源条件下的反向电流描述为电气特性?
我知道在-22V (?)时最大电流为100mA 绝对最大额定值。
由于保持数据表规格、它们应该将多少反向电流视为容差?
此致、
Tao2199