This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013-Q1:将反向电源条件下的反向电流作为电气特性

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614507/drv5013-q1-about-the-reverse-current-during-reverse-supply-condition-as-electrical-characteristics

器件型号:DRV5013-Q1

您好!

 

关于 DRV5013-Q1上的反向电流、我的客户提出了一个问题。

(问题)

您能否将反向电源条件下的反向电流描述为电气特性?

我知道在-22V (?)时最大电流为100mA 绝对最大额定值。

由于保持数据表规格、它们应该将多少反向电流视为容差?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tao、施加-20V 电压时的电流小于1uA。 通常只有几纳安。

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您的回答。

    其他问题。

    当电源为-20V 时、它们应该将多少"最大反向电源电流"视为容差?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个单元都必须小于10uA、因此您可以考虑最大值

    此致、
    关于