This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006EVM:tio32_Open()使 DLL 窗口闪烁

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616299/tmp006evm-tio32_open-causes-the-dll-window-to-flash

器件型号:TMP006EVM

使用 TMP007EasyCal、TMP006EVM_GUI 或通过程序自己调用 tio32_Open()会导致 DLL 窗口短暂闪烁(打开和关闭)。 每次调用 tio32_Open()时是否有办法阻止窗口打开和关闭? 我需要能够检测是否已插入 TMP006EVM、并且我执行它的方式是使用 tio32_Open()和 tio32_GetBoardCount 反复轮询一次、然后检查电路板数。 结果是每次我调用 tio32_Open 来检查是否已插入 DLL 时、DLL 都会闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到的此窗口是 tio32.dll 的一个功能。 我们无法更改此 DLL、也不支持在 TI 提供的软件之外使用 DLL。