请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP006EVM
使用 TMP007EasyCal、TMP006EVM_GUI 或通过程序自己调用 tio32_Open()会导致 DLL 窗口短暂闪烁(打开和关闭)。 每次调用 tio32_Open()时是否有办法阻止窗口打开和关闭? 我需要能够检测是否已插入 TMP006EVM、并且我执行它的方式是使用 tio32_Open()和 tio32_GetBoardCount 反复轮询一次、然后检查电路板数。 结果是每次我调用 tio32_Open 来检查是否已插入 DLL 时、DLL 都会闪烁。