This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关毫米波器件规格的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616406/awr1642-questions-for-the-specification-of-mmwave-devices

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他部件:AWR1443AWR1243

您好!

请告诉我以下毫米波器件规格(AWR1243、AWR1443和 AWR1642)。

AEC-Q100的等级是什么?
 我认为运行温度有一些 AEC-Q100等级。

请告诉我 Ta 的参数(热环境)。
 数据表中仅显示 Tj。
 我是否应该使用热阻特性来计算 Ta?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    AEC Q 100未指定工作温度、这是一个单独的规格。
    Ta 将取决于最终产品的散热情况,取决于散热器的实施情况等 从器件的角度来看、您可以根据为封装提供的热阻计算 Ta。

    此致、
    Vivek