请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他部件:AWR1443、 AWR1243
您好!
请告诉我以下毫米波器件规格(AWR1243、AWR1443和 AWR1642)。
AEC-Q100的等级是什么?
我认为运行温度有一些 AEC-Q100等级。
请告诉我 Ta 的参数(热环境)。
数据表中仅显示 Tj。
我是否应该使用热阻特性来计算 Ta?
此致、
Nomo