您好!
当我们在适用于 IWR1443的毫米波 SDK 1.0的捕获演示中启用 CSI 输出时、我想了解 CSI 帧的宽度和高度。 下面是我的理解。 您是否愿意帮助检查它是否正确?
CSI 帧宽度:每个线性调频脉冲的样本数* RX*数目 TX*2 (如果是复数)或1 (如果是实数)
CSI 帧 高度:每帧的线性调频脉冲数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chris:
我假设您已经阅读 了 AWR1xxx 数据路径编程人员指南 以了解数据格式的详细信息。 其中包含一个特定于 CSI 的部分。
请查看图25以了解水平起点和终点的位置。 (HS 和 He)这应表明每条水平线的构成。
我们将尽快为您的问题找到更准确的答案。
谢谢、
Vaibhav
尊敬的 Chris:
正确的计算方法是:
CSI 帧宽度(以位为单位) :每个线性调频脉冲的样本数* RX*2 (如果是复数)或1 (如果是实数)*每个样本的位数
所选的 Tx 数量不会影响 Rx 路径和发出的数据量。 此外、在 CSI2通道上、根据 MIPI 规格、数据以在通道上分布的8位(1字节)数据的形式发送。 因此、长数据包标头数据将包含 CSI 帧宽度、以传输字节为单位。
CSI 帧 高度:每帧线性调频脉冲数(如您所述)
此致、
Naveen
Naveen、
以下内容复制自 文件:///C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html.如您所见、TX 还将根据线性调频脉冲/TX 配置增加 ADC 数据。 因此、我认为 CSI 数据的宽度也与使用的 TX 数量相关。 您是否愿意帮助再次检查?
IWR1443 CSI 支持8位/12位原始输出。 无论 CSI 如何封装数据、外部主机都将获取8位/12位作为一个像素的 CSI 数据。 因此、对于到外部 CSI 主机的 CSI 宽度、我认为每个样本不需要进行位乘法。