This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:当我在双静态模式下使用全桥直接驱动器连接300kHz 超声波传感器时、PGA460 INP 和 INN 无法接收波形。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616082/pga460-pga460-inp-and-inn-are-unable-to-receive-waveform-when-i-connect-300khz-ultrasonic-sensors-with-full-bridge-direct-drive-in-bi-static-mode

器件型号:PGA460

你(们)好

 在双静态模式下使用全桥直接驱动时,有一些问题。  当我连接300kHz 超声波传感器时,PGA460 INP 和 INN 在 OUTA 和 OUTB 正常传输时无法接收波形。  但是当我连接40kHz 超声波传感器时,PGA460 INP 和 INN 可以在 OUTA 和 OUTB 正常传输时接收波形。 我曾尝试做些什么来解决它,但失败了。 请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4058462、
    您能否列出您正在使用的300kHz 换能器的器件型号或产品说明书链接?
    您能否在 outA/B 连接300kHz 驱动器的示波器屏幕截图?

    INN 应通过 C_INN 以及接收传感器的负极端子接地。 您是否更新了300kHz 频率下的 C_INP 和 C_INP 值(有关计算结果、请参阅 PGA460数据表表表101)。

    您能否共享双静态全桥电路的原理图? 请注意、我们已观察到 EVM 的全桥实施存在问题。 驱动器有可能会锁存额外的支持电路(详细的全桥实现将在不久的将来作为应用手册和 TI 设计提供)。

    我建议您首先尝试使用半桥驱动器。 如果您可以成功地将半桥双静态模式与300kHz 传感器配合使用、我们可以进一步调试全桥模式。