请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460 你(们)好
在双静态模式下使用全桥直接驱动时,有一些问题。 当我连接300kHz 超声波传感器时,PGA460 INP 和 INN 在 OUTA 和 OUTB 正常传输时无法接收波形。 但是当我连接40kHz 超声波传感器时,PGA460 INP 和 INN 可以在 OUTA 和 OUTB 正常传输时接收波形。 我曾尝试做些什么来解决它,但失败了。 请给我一些建议。