请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA450-Q1 Thread 中讨论的其他部件:PGA450Q1EVM、 PGA460-Q1
根据 PGA450Q1EVM 用户指南 P7上的"5.3 0 Ω 电阻器"、
我在 R2上安装了跳线和0 Ω 电阻器、但无法写入程序。
我可以看到 VP_OTP 打开且提供8V 电压。
此外、我还使用通过网络下载的 PGA450-Firmware Rev 2.1.1。
但它在 OPT 和 DEVRAM 中都显示写入错误。
请给我建议和修复方法。
谢谢。