This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:PGA450Q1EVM 编程错误

Guru**** 2589095 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA450-Q1, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616010/pga450-q1-pga450q1evm-programming-error

器件型号:PGA450-Q1
Thread 中讨论的其他部件:PGA450Q1EVMPGA460-Q1

根据 PGA450Q1EVM 用户指南 P7上的"5.3 0 Ω 电阻器"、

我在 R2上安装了跳线和0 Ω 电阻器、但无法写入程序。

我可以看到 VP_OTP 打开且提供8V 电压。

此外、我还使用通过网络下载的 PGA450-Firmware Rev 2.1.1。

但它在 OPT 和 DEVRAM 中都显示写入错误。

请给我建议和修复方法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5069437、

    安装在 PGA450Q1EVM 上的 PGA450-Q1已进行 OTP 编程、可跳转到 DEVRAM、因此您无法重新对 OTP 存储器进行编程。 如果您在 EVM 上填充新的/原始的 PGA450-Q1、则可以重新编程 OTP 存储器。 在执行该操作之前、为什么要重新编程 OTP 存储器? 您是否可以将 DEVRAM 用于开发目的?

    此外、TI 还发布了 PGA460-Q1、这是我们的下一代 USSC 器件。 我建议改用 PGA460-Q1、因为 PGA460-Q1具有改进的驱动器和 AFE 性能。