This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:ToF 和 TFC 之间的通信

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615796/opt8241-cdk-evm-communication-between-tof-and-tfc

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我正在尝试确定 ToF (8241)和 TFC (9221)之间的通信方式、但在数据表中找不到任何相关信息。
您能不能告诉我它是怎么实现的?μ I²C 从接口是否用于配置 OPT8241中所需的所有参数?我只需要这么说是正确的  
设置 I²C 的主时钟、传感器复位、μ C 从接口的时钟和数据以及可选输入?

提前感谢、
佩德罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    您能告诉我们您的应用以及您想要做什么的更多信息吗?

    通常、OPT8241和 OPT9221作为单个芯片组使用、OPT8241完全由 OPT9221控制。 您通常不需要直接了解 OPT8241的任何参数。

    OPT9221数据表涵盖了与芯片组通信所需的所有信息、可从此处获取:
    www.ti.com/.../opt9221

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试在 OPT8241和 FPGA 套件之间建立通信、 我需要知道如何配置 OPT8241的数据输出、以及是否只需设置这些参数(TG 的主时钟、传感器复位、μ I²C 从接口的时钟和数据以及可选输入)即可使通信正常工作。



    提前感谢、
    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    恐怕我们不支持 OPT8241独立版。

    此致、
    Anand