请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
您好!
我正在尝试确定 ToF (8241)和 TFC (9221)之间的通信方式、但在数据表中找不到任何相关信息。
您能不能告诉我它是怎么实现的?μ I²C 从接口是否用于配置 OPT8241中所需的所有参数?我只需要这么说是正确的
设置 I²C 的主时钟、传感器复位、μ C 从接口的时钟和数据以及可选输入?
提前感谢、
佩德罗。