This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个能够检测超过100m 深度的 AFE 器件。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616132/i-need-a-afe-device-that-can-detect-over-100m-depth

主题中讨论的其他器件:TDC1000

我需要一个 能够检测超过100m 深度的 AFE 器件。

 TDC1000的测量范围高达8ms。

如果在水中、最大距离为12.4M (8/1000s * 1550M)。

我需要一个器件来实现超过100m 的传感。

如何使 AFE 设备检测超过100m?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如前所述、TDC1000的最大测量范围为8ms。 目前没有支持此范围的集成 TI 超声波 AFE 解决方案。 这将必须使用分立式解决方案来实现。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,对于100米以上的深度,我如何才能获得信息?