大家好。
我正在尝试将以前执行的 Radar Studio 中保存的.bin 文件发布到 proc 中、但每次单击 Post Proc 时 Radar Studio 都会崩溃。 阅读用户指南时、似乎可以将.bin 文件发布到处理器中、以读取相应的.log、但我无法这样做。
是否可以在不附加电路板和在 Radar Studio 中执行所有设置的情况下发布 proc .bin 文件(以及相应的.log)?
谢谢、
卢卡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我正在尝试将以前执行的 Radar Studio 中保存的.bin 文件发布到 proc 中、但每次单击 Post Proc 时 Radar Studio 都会崩溃。 阅读用户指南时、似乎可以将.bin 文件发布到处理器中、以读取相应的.log、但我无法这样做。
是否可以在不附加电路板和在 Radar Studio 中执行所有设置的情况下发布 proc .bin 文件(以及相应的.log)?
谢谢、
卢卡
您好、Vivek、
我已更改转储文件路径、我正在使用桌面上的文件夹(C:\Users\user\Desktop\Catture_Texas \ADC_data.bin)。
我已尝试按照您的建议再次执行此操作、在两台不同的 PC 上、我收到以下错误:
[09:26:19][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\Users\\user\\Desktop\\Catture_TExaS ADC_data.bin")
[09:26:19][RadarAPI]:错误:
[09:26:19]
[09:26:19]... MWMCR::评估功能错误...
[09:26:19] 2017年8月3日09:26:19:帧配置尚未填充、1、
[09:26:19]第27行的=> PROCESS_ADC_DATA.m 中出错。
[09:26:19]
[09:26:19]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
[09:26:19
[09:26:19]文件 C:\Users\admini~1.PCH\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、行32。
[09:26:19
[09:26:19]文件 C:\Users\admini~1.PCH\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_Functions\populate_curry_burst_constants.m、name populate_curry_burst_constants、行8。
[09:26:19
[09:26:19]文件 C:\Users\admini~1.PCH\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\Process_ADC_data.m、name proc_ADC_data、行27。
[09:26:19]
[09:26:19]
[09:26:19]迹线:
[09:26:19]在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
[09:26:19]在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut、String functionName、MWArray[] argsIn)
[09:26:19]在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray 中、ADC_FILE_NAME、MWArray FORCE_CONT_STREE_MODE)
[09:26:19]位于 AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc ()
我有什么问题吗?
尊敬的 Luca:
我知道处理先前保存的 bin 文件的另一种方法是通过 Post Proc GUI。 在 GUI 顶部、您将看到加载.log 按钮和加载.bin 按钮、如下图所示。 为了处理先前保存的 bin、您还必须保存该 bin 文件的随附日志文件(通常称为 ADC_DATA_LOG.log)。
步骤:
1) 1)单击"Load .log"
2) 2)导航到上述已保存的日志文件、然后选择此文件
3) 3)点击"Load .bin"
4) 4)导航到先前保存的纸槽并将其选中。
5) 5) GUI 应更新与您选择的先前保存的库相对应的图和数据、
遗憾的是、如果不首先执行单次捕获、目前无法打开此 GUI。 因此、您必须执行捕获才能打开 GUI。 然后、您可以按照以下说明加载旧的日志和 bin 文件、以便分析您之前保存的数据。
此致、
Kevin