This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:Radar Studio:POST Proc 之前执行中保存的.bin 文件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615144/iwr1443boost-radar-studio-post-proc-a-bin-file-saved-in-a-previous-execution

器件型号:IWR1443BOOST

大家好。

我正在尝试将以前执行的 Radar Studio 中保存的.bin 文件发布到 proc 中、但每次单击 Post Proc 时 Radar Studio 都会崩溃。 阅读用户指南时、似乎可以将.bin 文件发布到处理器中、以读取相应的.log、但我无法这样做。

是否可以在不附加电路板和在 Radar Studio 中执行所有设置的情况下发布 proc .bin 文件(以及相应的.log)?

谢谢、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luca、
    在“转储文件”输入框中提供.bin 文件的所需名称以及文件位置。 请勿使用默认名称、因为默认日志文件可能会更新。 完成捕获后、如果还将使用相应的名称创建.log 文件。 然后、您应该能够加载相同的.bin 文件并在稍后的时间点对其进行后处理、而无需连接电路板或再次设置任何其他配置。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我已更改转储文件路径、我正在使用桌面上的文件夹(C:\Users\user\Desktop\Catture_Texas \ADC_data.bin)。

    我已尝试按照您的建议再次执行此操作、在两台不同的 PC 上、我收到以下错误:

    [09:26:19][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\Users\\user\\Desktop\\Catture_TExaS ADC_data.bin")
    [09:26:19][RadarAPI]:错误:
    [09:26:19]
    [09:26:19]... MWMCR::评估功能错误...
    [09:26:19] 2017年8月3日09:26:19:帧配置尚未填充、1、
    [09:26:19]第27行的=> PROCESS_ADC_DATA.m 中出错。
    [09:26:19]
    [09:26:19]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
    [09:26:19
    [09:26:19]文件 C:\Users\admini~1.PCH\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、行32。
    [09:26:19
    [09:26:19]文件 C:\Users\admini~1.PCH\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_Functions\populate_curry_burst_constants.m、name populate_curry_burst_constants、行8。
    [09:26:19
    [09:26:19]文件 C:\Users\admini~1.PCH\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\Process_ADC_data.m、name proc_ADC_data、行27。
    [09:26:19]
    [09:26:19]
    [09:26:19]迹线:
    [09:26:19]在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
    [09:26:19]在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut、String functionName、MWArray[] argsIn)
    [09:26:19]在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray 中、ADC_FILE_NAME、MWArray FORCE_CONT_STREE_MODE)
    [09:26:19]位于 AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc ()

    我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我知道处理先前保存的 bin 文件的另一种方法是通过 Post Proc GUI。 在 GUI 顶部、您将看到加载.log 按钮和加载.bin 按钮、如下图所示。 为了处理先前保存的 bin、您还必须保存该 bin 文件的随附日志文件(通常称为 ADC_DATA_LOG.log)。

    步骤:
    1) 1)单击"Load .log"  

    2) 2)导航到上述已保存的日志文件、然后选择此文件

    3) 3)点击"Load .bin"

    4) 4)导航到先前保存的纸槽并将其选中。

    5) 5) GUI 应更新与您选择的先前保存的库相对应的图和数据、

    遗憾的是、如果不首先执行单次捕获、目前无法打开此 GUI。 因此、您必须执行捕获才能打开 GUI。 然后、您可以按照以下说明加载旧的日志和 bin 文件、以便分析您之前保存的数据。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢、我今天早上发现了同样的解决方案、我可以重新处理我拥有的一些旧文件。

    不管怎样、我总是需要电路板在线处理数据、而我想在没有电路板的情况下工作。

    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    听得好。 我认为在工作中可以选择打开 PostProc GUI 而无需执行捕获。 希望这将允许用户在无需连接电路板的情况下处理数据。

    如果您认为您的问题已解决、请将答案标记为已验证。

    此致、
    Kevin