This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 来控制 BSS

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615742/api-to-control-the-bss

在 AWR1xxx 雷达接口控制文档中、 有许多 API。 我想问如何在 MSS 中进行编程以控制 BSS。 在演示 MMW 中、它使用许多 API、但我不知道 API 是否通过 MSS 中使用的邮箱(如 API-rlDevicePowerOn)进行传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    毫米波长 API 是用于控制雷达前端的低级 API 这些 API 组合在一起形成了毫米波 API,这些 API 更易于使用,而且更加抽象。 您可以在 SDK 软件包的"mmWave_SDK v01.00.05\packages/ti\control"文件夹下找到所有这些 API 的详细信息。 查看此处的 docs 文件夹、获取有关每个 API 的详细帮助。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问,API 是在 MSS 的邮箱中写入的,然后在 BSS 中读取邮箱中有关 API 的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没错、BSS 和 MSS 之间的所有通信都是通过邮箱进行的。

    此致、
    Vivek