请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 支持团队。
关于 AWR1243数据表中 CSI2接口上的6.4.1 A2D 数据格式、提到了"虚拟通道基础"。
我的客户想要了解这一"虚拟信道基础"。
因此、他们希望知道 TI 的用例预期是什么。 在本例中,是否使用了以 CI2数据包格式为 DI 的 VC 字段?
基本上、在4通道输出模式下、1通道为1 RX、不使用虚拟通道。\\
但是、在双通道输出模式下、2 RX 将多路复用为1通道。 因此、是否要通过将 RX 编号与虚拟通道链接来发送?
此致
Koro