This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:基于 CSI2的虚拟通道

Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615593/awr1243-virtual-channel-base-at-csi2

器件型号:AWR1243

支持团队。

关于 AWR1243数据表中 CSI2接口上的6.4.1 A2D 数据格式、提到了"虚拟通道基础"。
 我的客户想要了解这一"虚拟信道基础"。
 因此、他们希望知道 TI 的用例预期是什么。 在本例中,是否使用了以 CI2数据包格式为 DI 的 VC 字段?

 基本上、在4通道输出模式下、1通道为1 RX、不使用虚拟通道。\\
 但是、在双通道输出模式下、2 RX 将多路复用为1通道。 因此、是否要通过将 RX 编号与虚拟通道链接来发送?

此致

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohro、

    请查看以下帖子、了解毫米波器件上的 CSI-2基本虚拟通道使用情况。

    IWR1443:CSI 背景下的虚拟通道

    来自所有接收器的数据都意味着使用相同的虚拟通道编号。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vaibhav-San。

    非常感谢!!!

    此致
    Koro