请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件: FDC2114
你(们)好
我叫 Kim,几天前我收到了 FDC2214EVM 。
屏幕就像这样。
此日志数据正常还是正常?
数据0、数据1、数据2。数据3 彼此不同
对于 每个数据、有 什么类似的设置可以实现它?
我没有连接 FDC2114 EVM 上的任何传感器。
我要设置、输出更类似的数据。
此致、
Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我叫 Kim,几天前我收到了 FDC2214EVM 。
屏幕就像这样。
此日志数据正常还是正常?
数据0、数据1、数据2。数据3 彼此不同
对于 每个数据、有 什么类似的设置可以实现它?
我没有连接 FDC2114 EVM 上的任何传感器。
我要设置、输出更类似的数据。
此致、
Kim
Yibo Yu、您好、感谢您的回答。
水液位感应系统。 工作正常。
客户 也比较满意。
但有时人的手触摸点"A"或点"B"和点"C"时、数据就 会发出奇怪的数据。
因此 、我想将参考传感器 的点"A"、点"B"和点"C"、
如果新的计算如下、我将得到解决。 ?
你好,Yibo 你对这个有什么想法。工作还是不工作?
液位= 液位- 液位参考。
简单的景色,但需要建议
液位感应= ch0、ch1和 接近感应 CH2、ch3。
您是否拥有适用于此类应用的固件?
英文描述不好可能缺乏。
此致、
Kim