This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC2214EVM 输出数据正常还是正常?

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614878/fdc2214evm-fdc2214evm-output-data-is-normal-or-upnormal

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2114

你(们)好

我叫 Kim,几天前我收到了 FDC2214EVM 。  

屏幕就像这样。

此日志数据正常还是正常?

数据0、数据1、数据2。数据3 彼此不同

对于 每个数据、有 什么类似的设置可以实现它?  

我没有连接 FDC2114 EVM 上的任何传感器。

我要设置、输出更类似的数据。

此致、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    这是正常情况。 所有四个通道的数据差均小于1pF。 电容测量取决于 PCB 的寄生电容、因此不会完全相同。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yibo Yu、您好、感谢您的回答。

    我们客户的要求如下。

    水液位感应系统。 工作正常。

    客户 也比较满意。

    但有时人的手触摸点"A"或点"B"和点"C"时、数据就  会发出奇怪的数据。

    因此  、我想将参考传感器 的点"A"、点"B"和点"C"、

    如果新的计算如下、我将得到解决。 ?

    你好,Yibo 你对这个有什么想法。工作还是不工作?

    液位= 液位- 液位参考。

    简单的景色,但需要建议

    液位感应= ch0、ch1和 接近感应 CH2、ch3。

    您是否拥有适用于此类应用的固件?

    英文描述不好可能缺乏。

    此致、

    Kim