This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:更改 ADC#39;s 带宽

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614662/awr1642-to-change-adc-s-bandwidth

器件型号:AWR1642

您好!

为了提高 SNR、我想更改低于  5MHz 的带宽。

由于 Σ-Δ ADC 用于 AWR1642、我认为 可以更改抽取滤波器。

此外、  通过增加 Σ-Δ ADC 的采样时钟、可以实现更高的 SNR。  

在实践中、这是可能的还是不可能的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kassy、
    是的、您可以调整 IF 带宽和采样率。
    IF 带宽与您使用的采样率设置直接相关。 采样频率是系统配置 API 的一部分。
    例如,在复数1x 模式中,FS 采样率设置提供0.9*FS IF 带宽。 对于实数模式或复数2x 模式、IF 带宽为0.9*(Fs/2)时的 fs 采样率。
    Σ-Δ ADC 频率在内部是固定的、用户无法更改。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢你的答复。

    我很清楚。

    我想确认与此相关的一件事。

    在 SDK 文档中、采样率被描述为"ADC 采样频率、单位为 ksps"。

    严格地说、我可以 通过该参数更改"ADC 采样率"、因为用户不会更改 Σ-Δ ADC 的采样频率。

    我的理解是否正确?

     

    最棒的

    卡西

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kassy、
    正确、您设置 ADC 采样率参数(kSPS)。 此实习生将决定您将获得的 IF 带宽。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek:

    我明白了。

    非常感谢。

    此致、

    卡西