请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
为了提高 SNR、我想更改低于 5MHz 的带宽。
由于 Σ-Δ ADC 用于 AWR1642、我认为 可以更改抽取滤波器。
此外、 通过增加 Σ-Δ ADC 的采样时钟、可以实现更高的 SNR。
在实践中、这是可能的还是不可能的?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.