This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:关于 DRV5032FB 应用问题

Guru**** 2589075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614964/drv5032-about-drv5032fb-application-question

大家好、

我对 TI 霍尔解决方案 DRV5032FB 应用家居安全有疑问。

目前的解决方案是使用机械和陀螺仪。

陀螺仪性能良好、但存在磁化问题。

机械距离大于3cm。

 

我们计划使用 DRV5032FB 来对抗陀螺仪和机械解决方案。

测试完成后、DRV5032FB 性能不佳。 距离小于2cm。

1.我是否知道 DRV5032ZE RTM 计划?

看起来 DRV5032ZE 具有典型的 Bop 50MT。 我是否知道 DRV5032ZE 最接近的磁体距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 我不知道目前的时间表。  有人会就此向您回复。

    2.您可能需要查看 我们的 DRV5033 产品页面上的磁场计算器工具。  因为磁场会随距离和使用的磁性变化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuo、预计 ZE 器件将在大约1个月内发布。 还有一个 AJ 版本、典型阈值约为7.5mT、同时输出。

    此致、
    关于