请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我对 TI 霍尔解决方案 DRV5032FB 应用家居安全有疑问。
目前的解决方案是使用机械和陀螺仪。
陀螺仪性能良好、但存在磁化问题。
机械距离大于3cm。
我们计划使用 DRV5032FB 来对抗陀螺仪和机械解决方案。
测试完成后、DRV5032FB 性能不佳。 距离小于2cm。
1.我是否知道 DRV5032ZE RTM 计划?
看起来 DRV5032ZE 具有典型的 Bop 50MT。 我是否知道 DRV5032ZE 最接近的磁体距离?