This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214和 FR2633之间的差异

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614570/fdc2214-the-difference-between-fdc2214-and-fr2633

器件型号:FDC2214

尊敬的专家

您能否识别 FDC2214和 FR2633之间的差异?

FR2633的价格似乎低于 FDC2214。

使用 FR2633替代 FDC2214的问题是什么?

我的客户购买 了 FDC2214EVM 并尝试使用接近感应。

它可以检测大约3~4cm、而不是用户指南中描述的大约10cm。

那么 、FDC2214EVM 可以检测到的最长距离是多少?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefferey、

    请让您的客户在测试时记下 EVM 和 USB 电缆、以最大程度地减少机械干扰。

    另外,拔下笔记本电脑的电源线,可能会发出噪音和干扰。  

    正确设置后、EVM 的本底噪声应为几个 FF。 CapTIvate 解决方案具有更低的分辨率和更短的距离。  

    此致、

    Yibo