请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 尊敬的专家
您能否识别 FDC2214和 FR2633之间的差异?
FR2633的价格似乎低于 FDC2214。
使用 FR2633替代 FDC2214的问题是什么?
我的客户购买 了 FDC2214EVM 并尝试使用接近感应。
它可以检测大约3~4cm、而不是用户指南中描述的大约10cm。
那么 、FDC2214EVM 可以检测到的最长距离是多少?
感谢您的评论。