请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA220EVM 这适用于下拉菜单中不是选项的电流感应论坛。
我有两个 INA220EVM 模块、希望在同一台 PC 主机上同时使用它们。
我之前有过开机自检 INA220EVM:USB 通信错误。 我在其中得出结论、使用传统地址是使 INA220EVM 在 USB 总线上工作的唯一方法。 现在、我有第二个 EVM 并启动两次 EVM 应用。 我将更改跳线4和5以尝试其他地址、但我只能从一个 EVM 获取有效输出。 我在手册中看到的唯一提到使用多个 EVM 的地方是 DIG 板上的跳线4和5的说明。