This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220EVM:如何使用多个 INA220EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614846/ina220evm-how-to-use-multiple-ina220evms

器件型号:INA220EVM

这适用于下拉菜单中不是选项的电流感应论坛。

我有两个 INA220EVM 模块、希望在同一台 PC 主机上同时使用它们。

我之前有过开机自检 INA220EVM:USB 通信错误。 我在其中得出结论、使用传统地址是使 INA220EVM 在 USB 总线上工作的唯一方法。  现在、我有第二个 EVM 并启动两次 EVM 应用。  我将更改跳线4和5以尝试其他地址、但我只能从一个 EVM 获取有效输出。  我在手册中看到的唯一提到使用多个 EVM 的地方是 DIG 板上的跳线4和5的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 这可能是我的器件上的校准错误。 它们现在都在使用一个设置为地址 Jumper4=1和 Jumper5=0、而另一个设置为地址跳线=0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴您能找到它