This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:两个回波脉冲只产生一个 STOP 脉冲

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663666/tdc1000-two-echo-pulses-only-generate-one-stop-pulse

器件型号:TDC1000

你(们)好!

我正在研究在空气中使用40kHz 换能器的 TDC1000的可能性。

奇怪的是、每两个回波脉冲似乎只产生一个 STOP 脉冲。

以下示波器图说明了问题:

在两条垂直虚线之间、可以看到4个回波脉冲(蓝色)、而仅生成2个停止脉冲(下面为红色、标记为"至")。

我还想知道什么决定了 STOP 脉冲的宽度、因为数据表似乎没有提到它。

出于完整性考虑、我包含了 TDC1000的完整寄存器转储(CLKIN = 80kHz、不使用 EVM 软件):

T0:12.50us
T1:25.00美国
Tx_CLOCK:40000.00 Hz
CONFIG_0
RAW:0x6
TX_FREQ_DIV:2
NUM_TX:6
CONFIG_1
RAW:0x40
NUM_AVG:1
NUM_RX:0
CONFIG_2
RAW:0x22
VCOM_SEL:INT
TEMP_MODE:TOF
:ON CH_SW_SWP_EXT_MODE:0x40 SYM_RET_RET_MET_RET_REQ


:0x25 RTORT_RET_RET_RET_RET_RET_MEASE_0
:0x000ORT_RET_RET_MEASE_RET_RET_RET_RET_RET_RET_RET_RET_RET_1:

0x22:0x000ORT_ME


8
消隐:关闭
ECHO_QUAL_THLD:-220mV
CONFIG_4
RAW:0x1f
接收模式:单回波
TRIG_EDGE_POLARY:上升
TX_PH_SHIFT_POS:31
TOF_1
RAW:0xE4
PGA_GAIN:21dB
PGA_CTRL:在
LNA_FB
:上升 TX_PH_SHIPLE_REG_0




:





0x4C TRIG_0:

0:RAW 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 TIF_TRIG_TRIG_CL_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TR16 x T0 -> 200.00us
ECHO_TIMEOUT:OFF
TOF_TIMEOUT_CTRL:128 x T0 -> 160.0000us
时钟速率
RAW:0x0
CLOCKIN_DIV:1
AutoZero_Period:64 x T0 -> 800.00us
ToF 控制:短程 ToF
共模:1600.00 us
AutoZERO:800.00us


发送回波掩码:1600.00us
发送回波掩码:1500.00 US:1600.00us 发送中断屏蔽:1600.00

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    这种行为对我来说是一种新的行为。 我必须进行一些测试才能了解这一点。 我应该能够在本周结束前回来。 同时、您能否使用频率更高的传感器测试这一点?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    遗憾的是、40kHz 传感器是我唯一可用的类型。

    它现在不会阻止我、所以我只会等待您的测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    是否有关于此问题的任何更新?

    我还感到困扰的是启动脉冲的持续时间(标有"SCA"的蓝色脉冲)。 它的宽度大约为75us、而根据数据表、 PWstart (第6.7章)通常应仅为3us。

    谢谢、

    伊沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    对拖延表示歉意。 我需要更深入地研究这个问题。

    请记住表中所示的 PWSTART 测试条件。 这些数字适用于1MHz 的发送频率。 对于小于3的发送脉冲数、起始脉冲宽度等于传输周期乘以脉冲数、对于大于3的发送脉冲、起始脉冲宽度始终等于脉冲周期乘以3。

    如果脉冲的周期为25us、且脉冲超过3个、则起始脉冲宽度应为75us。 请参阅下面的注释 B:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    您的时钟源是什么? 是否可以轻松更改? 我的第一个想法是增加时钟频率、即使发射频率必须保持不变。

    要回答有关停止信号再次变为低电平的问题、请参阅数据表零交叉检测比较器部分下的数据表、但并未明确说明。 过零检测器输出是在阈值检测限定后最终作为停止信号传递的信号。 一旦 COMPIN 信号低于 VCOM - 10mV 的迟滞、过零检测信号将变为低电平(以及相应的停止信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我正在使用 SI5351A 时钟发生器、因此我可以使用任何频率进行测试。
    实际上、我已经进行了一些测试、将频率乘以(上升到几 MHz iirr)并选择合适的分频器、但结果是相同的。
    我有一些200kHz 换能器、但交货周期相当长。
    停止脉冲的宽度说明现在已清晰、谢谢!

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    几周后、我仍在等待40KHz 传感器的结果、因为主要问题仍未解决。 您是否仍在调查我的问题?

    200kHz 换能器已经推出、但它们似乎是 DOA、因此也不起作用...

    伊沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    到目前为止,我无法重复这个问题。 我本周正在做更多的工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    对拖延表示歉意。 我认为这可能与 TDC1000在多回波模式下的类似已知行为有关。 在这种情况下、在第一个回波信号之后的每个回波信号上都会生成1个脉冲、太晚。 直到现在、我才看到它出现在多回波模式下、但似乎如果信号周期足够大、它可以在单回波模式下显示。 目前、TDC1000内没有针对这种情况的权变措施、对于多回波模式、最好的选择是从测得的总时间中减去该额外周期。 我将告诉您是否制定了可靠的解决方法。

    此致、