Other Parts Discussed in Thread: TDC1000
你(们)好!
我正在研究在空气中使用40kHz 换能器的 TDC1000的可能性。
奇怪的是、每两个回波脉冲似乎只产生一个 STOP 脉冲。
以下示波器图说明了问题:
在两条垂直虚线之间、可以看到4个回波脉冲(蓝色)、而仅生成2个停止脉冲(下面为红色、标记为"至")。
我还想知道什么决定了 STOP 脉冲的宽度、因为数据表似乎没有提到它。
出于完整性考虑、我包含了 TDC1000的完整寄存器转储(CLKIN = 80kHz、不使用 EVM 软件):
T0:12.50us T1:25.00美国 Tx_CLOCK:40000.00 Hz CONFIG_0 RAW:0x6 TX_FREQ_DIV:2 NUM_TX:6 CONFIG_1 RAW:0x40 NUM_AVG:1 NUM_RX:0 CONFIG_2 RAW:0x22 VCOM_SEL:INT TEMP_MODE:TOF :ON CH_SW_SWP_EXT_MODE:0x40 SYM_RET_RET_MET_RET_REQ :0x25 RTORT_RET_RET_RET_RET_RET_MEASE_0 :0x000ORT_RET_RET_MEASE_RET_RET_RET_RET_RET_RET_RET_RET_RET_1: 0x22:0x000ORT_ME 8 消隐:关闭 ECHO_QUAL_THLD:-220mV CONFIG_4 RAW:0x1f 接收模式:单回波 TRIG_EDGE_POLARY:上升 TX_PH_SHIFT_POS:31 TOF_1 RAW:0xE4 PGA_GAIN:21dB PGA_CTRL:在 LNA_FB :上升 TX_PH_SHIPLE_REG_0 : 0x4C TRIG_0: 0:RAW 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 TIF_TRIG_TRIG_CL_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TR16 x T0 -> 200.00us ECHO_TIMEOUT:OFF TOF_TIMEOUT_CTRL:128 x T0 -> 160.0000us 时钟速率 RAW:0x0 CLOCKIN_DIV:1 AutoZero_Period:64 x T0 -> 800.00us ToF 控制:短程 ToF 共模:1600.00 us AutoZERO:800.00us 发送回波掩码:1600.00us 发送回波掩码:1500.00 US:1600.00us 发送中断屏蔽:1600.00
提前感谢!