This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:零流量高 ToF 和 STDEV

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664026/tdc1000-tdc7200evm-high-tof-and-stdev-at-zero-flow

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我正在使用 TDC1000-7200EVM 和1MHz 传感器(STEMINC SMDM21F1000、 https://www.steminc.com/PZT/en/ultrasonic-flow-sensor-1mhz-send-receive)设计适用于水的低体积流量传感器。 无论设置如何、我都无法实现接近于零的 Delta ToF。 我可以在示波器上看到 START、STOP 和 COMP_IN 信号、但 GUI 图形选项卡中的输出值始终为高电平(~300ns)、且 STDEV 较大。 我在零流量时使用去离子水进行测试。 此外、我在示波器上测量的 ToF 随 GUI 中设置的 AutoZero_Period 而变化;这不应该是距离的函数、而不是寄存器设置? 如果能在这些问题上提供任何帮助,将不胜感激。

汉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hansen、

    要首先解决最后一个问题、如果 AutoZero 设置影响 ToF、则意味着您要屏蔽接收到的信号。 在 AutoZero 周期完成之前、接收电路不会完全激活、因此如果 AutoZero 设置足够长、它将阻止器件在完成之前看到回波信号。 请参阅此测量顺序图:

    如果 AutoZero 以这种方式屏蔽您的返回信号、则它也会影响 Δ 飞行时间。  

    此外、换能器之间的不匹配会导致 Δ TOF 在零流量条件下从零漂移开。 我将链接两个解决此问题的应用手册、并提供一些可缓解此问题的模拟接口电路示例。 一个主要基于气体流量感应、但两者都有关于此主题的相关信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    我将研究如何向我的测试设备添加接口电路。 关于绝对 ToF、我的描述可能不清楚。 μs 传感器之间的距离、我预计 ToF 为73 μ F。 在 μs 的最短 AutoZero μs (8 μ s)下,我测量的是从一个换能器的激励到另一个换能器的信号接收和停止脉冲生成的32 μ s 电流。 我的 ToF 始终比我指定的 AutoZero_Period 大24 μs。 我高度怀疑是否会产生错误的 STOP 脉冲,因为接收传感器的谐振与 STOP 脉冲的生成同时发生。

    谢谢、

    汉森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hansen、

    您能否向我发送配置文件以供我查看?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我已附加了用于测试的配置文件。  我的设置中未使用 RTD。  

    谢谢、

    汉森

    e2e.ti.com/.../0574.Mode2_5F00_Configuration.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hansen、

    我注意到 LNA_FB 设置为电阻式。 如果您使用的是未修改的 TDC1000-TDC7200板、则应将模式设置为容性、因为这将通过 EVM 上的外部电容器(C42和 C43)为 LNA 设置适当的增益和高通。

    此外、对于液体介质中如此近距离的间隔、脉冲数通常不需要太高。 这取决于安装解决方案、但在液体中、2-3个 TX 脉冲应在短距离内足够。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    我将 LNA_FB 更改为电容式、并降低了脉冲数。 感谢你的帮助。

    汉森