器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我正在使用 TDC1000-7200EVM 和1MHz 传感器(STEMINC SMDM21F1000、 https://www.steminc.com/PZT/en/ultrasonic-flow-sensor-1mhz-send-receive)设计适用于水的低体积流量传感器。 无论设置如何、我都无法实现接近于零的 Delta ToF。 我可以在示波器上看到 START、STOP 和 COMP_IN 信号、但 GUI 图形选项卡中的输出值始终为高电平(~300ns)、且 STDEV 较大。 我在零流量时使用去离子水进行测试。 此外、我在示波器上测量的 ToF 随 GUI 中设置的 AutoZero_Period 而变化;这不应该是距离的函数、而不是寄存器设置? 如果能在这些问题上提供任何帮助,将不胜感激。
汉森